Identifier, localiser, trier, contrôler, enregistrer… Autant de fonctions qui, aujourd’hui, doivent être exécutées très rapidement, le plus souvent à distance, avec une fiabilité à 100 %. L’évolution des normes et le développement de la traçabilité sont passés par là. Dès lors, plusieurs technologies dites « sans contact » permettent de faire face à ces exigences qui vont en croissant, principalement
le code à barres et l’étiquette électronique RFID (Radio Frequency Identification). Parce qu’elle présente de nets avantages
(souplesse d’utilisation, quantité d’informations stockées, évolution du contenu des étiquettes…), avantages du reste confirmés par la forte évolution du marché en sa faveur, c’est dans la RFID que Schneider Electric s’est investi, en développant Ositrack, une solution RFID qui répond au standard mondial (fréquence radio 13.56 Mhz) et aux normes ISO RFID en matière de dialogue et d’encodage des étiquettes.
Ce « Guide Technique » détaille les aspects technologique de la détection RFID, depuis ses composants jusqu’à ses applications industrielles. |